פניה ישירה למענה מהיר
לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:
אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים
בחר שאלה מהרשימה
TDK-Lambda explains in this video the importance of specified maximum leakage currents and EMI of the CUS1500M.
TDK-Lambda explain the CUS1500M's medical certification to IEC 60601-1 3rd edition, and its level of MOPPs (Means of Operator Protection)
In this video, TDK-Lambda explain the standard signals and controls that are provided for CUS1500M medical power supplies
The following video explains the key features of the CUS1500M range of medical power supplies
במידה ויש לך שאלות נוספות אנא צור עמנו קשר