פניה ישירה למענה מהיר
לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:
אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים
בחר שאלה מהרשימה
The DRM40 DIN rail redundancy module can be used in three configurations, view the video to learn more
Watch our new video to learn how to monitor the status each input voltage of the DRM40 DIN rail redundancy module
The DRM40 utilises MOSFETs to block reverse currents for a low 200mV voltage drop. With a 40A load, the power loss is just 8W.
The DRM40 can deliver a peak current of up to 150% of the rated current for 4 seconds, see the video for details
במידה ויש לך שאלות נוספות אנא צור עמנו קשר