פניה ישירה למענה מהיר
לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:
אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים
בחר שאלה מהרשימה
The following video explains how to use Z+ and Genesys in the same communications chain.
The following video explains how to lock the Z+ front panel controls
The following video explains how to perform a factory reset for Z+ range
The following video explains how to select auto start or safe start
The following video explains how to set up the remote control analogue interface
The following video explains how the Z+ interlock function is enabled
The following video explains how to set up digital control parameters
The following video explains the current foldback options
The following video explains how to set up Z+ units for parallel operation
The following video explains how the state of the user control pins can be changed
The following video explains how do I set OVP, ULL and UUP levels
במידה ויש לך שאלות נוספות אנא צור עמנו קשר