פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

תמיכה

מדיניות ירוקה

חברת TDK-Lambda ערה לחובתה ולאחריותה לקדם יחס אחראי כלפי הסביבה. המדיניות שלנו היא לקיים כלשונה את החקיקה העולמית הרלוונטית ולנהוג לפי המדיניות הסביבתית של חברת TDK, המחמירה עוד מעבר לחוקים הבינלאומיים המחייבים.

RoHS

TDK-Lambda EMEAנושאת באחריות סביבתית בהתאם להנחיות האיחוד האירופי בדבר הגבלת חומרים מסוכנים (RoHS).

יעדי TDK-Lambda באזורי EMEA יהיו:

  • הקפדה על התאמה לכל הדרישות החלות - משפטיות, מטעם רשויות התקינה והפיקוח ודרישות ארגוניות - ובמקרה הצורך, אימוץ תקנים מחמירים יותר להגנה על הסביבה והקהילה שאנו פועלים בתוכן.
  • זיהוי, ניטור ומזעור השפעות סביבתיות מהסוג הקשור בייצור המוצרים שלנו וחתירה למזעור הזיהום הנובע מהמפעלים שלנו.
  • פיתוח מוצרים בטוחים לשימוש, המנצלים משאבים ביעילות ומאפשרים שימוש חוזר, מיחזור וסילוק בטוח.
  • מינוי אנשים מוסמכים וכשירים שיסייעו לנו לקיים את חובתנו על פי דין ובמידת הצורך, גיוס מומחים חיצוניים.
  • ניהול עסקינו בשקיפות ובפתיחות ופרסום מדיניות זו ונתונים על הביצועים הסביבתיים שלנו בציבור.

תיעוד תומך

REACH

TDK-Lambda EMEA ואחריות סביבתית בנושא רישום, הערכה והרשאה של חומרים כימיים (REACH).

יעדי TDK-Lambda באזורי EMEA יהיו:

  • הקפדה על התאמה לכל הדרישות החלות - משפטיות, מטעם רשויות התקינה והפיקוח ודרישות ארגוניות - ובמקרה הצורך, אימוץ תקנים מחמירים יותר להגנה על הסביבה והקהילה שאנו פועלים בתוכן.
  • זיהוי, ניטור ומזעור השפעות סביבתיות מהסוג הקשור בייצור המוצרים שלנו וחתירה למזעור הזיהום הנובע מהמפעלים שלנו.
  • פיתוח מוצרים בטוחים לשימוש, המנצלים משאבים ביעילות ומאפשרים שימוש חוזר, מיחזור וסילוק בטוח.
  • מינוי אנשים מוסמכים וכשירים שיסייעו לנו לקיים את חובתנו על פי דין ובמידת הצורך, גיוס מומחים חיצוניים.
  • ניהול עסקינו בגילוי לב ובפתיחות ופרסום מדיניות זו ונתונים על הביצועים הסביבתיים שלנו בציבור.

מסד נתונים של SCIP

SCIP הוא מסד הנתונים למידע על חומרים מעוררי דאגה במאמרים ככאלה או באובייקטים מורכבים (מוצרים) שהוקם במסגרת ה-Waste Framework Directive (WFD).

חברות המספקות פריטים המכילים חומרים מדאיגים מאוד (SVHCs) ברשימת המועמדים בריכוז של מעל 0.1% במשקל (w/w) בשוק האיחוד האירופי צריכות להגיש מידע על פריטים אלה ל-ECHA, החל מה-5 בינואר 2021.

מסד הנתונים של SCIP מבטיח שהמידע על פריטים המכילים חומרים רשימת מועמדים זמין לאורך כל מחזור החיים של מוצרים וחומרים, כולל בשלב הפסולת. לאחר מכן, המידע במאגר זמין למפעילי הפסולת ולצרכנים.

ניתן למצוא את מסד הנתונים הציבורי של ECHA SCIP כאן: https://echa.europa.eu/it/scip-database

ניתן לאחזר שם את המידע המתאים על מוצרי TDK-Lambda

מינרלים מאזורי מחלוקת

המדיניות של קבוצת TDK בעניין קונפליקט מינרל

חברת TDK מקיימת מדיניות בעניין מינרלים מאזורי מחלוקת:

https://www.tdk.com/corp/en/sustainability/social/supplier_responsibility/sus02210.htm

במסגרת מדיניות זו, טידיקיי-למבדא עובדת עם גרין סוטפט על מנת לספק את הראיות ןהמידע הדרושים למוצרים.

בשל מורכבות שרשרת האספקה אנא צור עמנו קשר לאישור על בסיס מוצר

China RoHS2

The law entitled "Administrative Measures for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products" (China RoHS II) has been in force in China since July 1, 2016. It applies to electrical and electronic products that are imported to or manufactured in China.

The list of substances includes the following substances and limit values as specified in EU Regulation 2011/65/EU (RoHS II), Annex II:

  • Cadmium (Cd) and its compounds: 0.01%
  • Mercury (Hg) and its compounds: 0.1%
  • Lead (Pb) and its compounds: 0.1%
  • Hexavalent chromium (Cr(VI)) and its compounds: 0.1%
  • Polybromic biphenyls (PBB): 0.1 %;
  • Polybromicated diphenyl ether (PBDE): 0.1 %

The labelling of the products must be done before the import. In addition, a so-called DoC (Declaration of Conformity) must be enclosed, in which the components that exceed the limit values of the law are named in tabular form. All electrical and electronic products within the scope of China RoHS II must be marked with one of the logos below. The basis for this is the Chinese standard SJ/T 11364-2014.

The product does not contain any hazardous substance and can be recycled:

product does not contain any hazardous substance and can be recycled icon

The product contains at least one hazardous substance but can be safely used during the Environmental Protection Use Period (EPUP):

EPUP icon

Their duration is determined by the number of years shown in the logo.

China RoHS certificates for TDK-Lambda products:

https://www.jp.lambda.tdk.com/en/products/rohs_data/rohs_download.html

משאבים נוספים

PAGE TOP

PAGE TOP