U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Il produttore mondiale di alimentatori affronta la sfida del COVID-19

Geplaatst : 23 Jul 2020

TDK Corporation (TSE 6762) è lieta di annunciare che TDK-Lambda sta affrontando con successo la sfida del COVID-19. Si tratta del più grande produttore al mondo di alimentatori per il mercato sanitario, utilizzati a livello globale in applicazioni critiche medicali e di laboratorio. Molti di questi prodotti sono costruiti nello stabilimento TDK-Lambda a Ilfracombe, nel Regno Unito.

Fin dall’inizio dell'epidemia COVID-19, nei mesi di marzo ed aprile TDK-Lambda ha ricevuto richieste da diversi dei propri clienti operanti nel settore medicale per accelerare la produzione ed incrementare le quantità di materiale in consegna, in alcuni casi anche di sei o dieci volte rispetto allo standard. Nonostante le sfide poste della supply-chain e della ridotta capacità di produzione, dovute ai requisiti di distanziamento sociale e di protezione personale, notevoli quantità di materiali hanno iniziato ad essere spedite ad aprile e maggio.

Fra questi prodotti si annoverano la serie NV da 175W per i ventilatori polmonari, l'EFE300M da 300W per il rilevamento del virus, l'alimentatore modulare Vega da 550W per i test con tampone COVID-19 ed il nuovo alimentatore modulare QM5 da 700W per apparecchiature portatili a raggi X.

L'aumento rapido dei tassi di produzione richiede in qualsiasi momento uno sforzo significativo da parte di tutto il personale addetto agli acquisti, alla pianificazione e alla produzione. Per fare questo in un momento di pandemia globale, i teams hanno dovuto usare tutte le risorse disponibili. Questo straordinario impegno di squadra, combinato con la flessibilità del processo di produzione e delle linee di produzione, hanno permesso a TDK-Lambda di riuscire ad affrontare la sfida e di consegnare il materiale richiesto.

Tim Puttick, Direttore di Produzione di TDK-Lambda UK, commenta: “In qualità di fornitore di fiducia di molti importanti produttori di apparecchiature sanitarie e di diagnostica per la salute, siamo orgogliosi di fare la nostra parte negli sforzi per combattere questa pandemia e continueremo a sfruttare le risorse globali di TDK Lambda per far fronte a questa sfida. Congratulazioni e grazie mille a tutte le persone coinvolte! ”
 

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP